Operator CameraRgbLineBase

Operator Library: Hardware Platform

このオペレータは、RGB Camera Link base構成モードのRGBラインスキャンカメラとVisualApplets間の画像データインターフェースを表します。 このオペレータには、CAMタイプのVisualAppletsリソースが1つ必要です。 リソースダイアログでカメラのリソースインデックスを設定します。 リソースインデックス0はカメラをポートAにマッピングし、リソースインデックス1はカメラをポートBにマッピングします。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。

出力リンクでは、可能な限り最大の画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはそれより小さくてもかまいませんが、このパラメータで設定された最大値を超えてはなりません。 1Dイメージプロトコルの場合、高さは無視されます。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、画像データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width 24
Arithmetic unsigned
Parallelism 2
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

UseDval
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default Dval_Enabled
範囲 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

このパラメータをDval_Disabledに設定することで、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルをデコードします。 有効モードでは、追加のDval信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。

使用例

CameraRgbLineBaseオペレータの使用方法は、以下の例に示されています。